浏览常见问题解答

对于有网络管理卡的UPS(smart系列(1~10KVA),不含VT)设置电池参数的方法

发布日期: 30 十一月 2012

通过超级终端 

      1,  用随机送的串口线(940-0024C/D或940-1524C/D)将UPS与电脑连接好,进入超级终端,选择正确的通讯端口,端口属性设置依次为:2400、8、无、1、无。 

      2,  进入超级终端后,回车,输入用户名及密码(如未修改过,默认均为:apc),即可出现以下菜单。 

               1 - Device Manager 
               2 - Network 
               3 - System 
               4 – Logout 

      3,     选择1 – Device Manager,出现以下菜单 

               1 – Smart-UPS XXX (UPS型号) 
               2 – Environment 

      4,     选择1-(UPS型号),出现以下菜单 

               1 – Control 
               2 – Diagnostics 
               3 – Configuration 
               4 – Detailed Status 
               5 – About UPS 

      5,      选择3- Configuration,出现以下菜单 
           
               1 – Battery 
               2 – Line Transfer 
               3 – Shutdown Parameters 
               4 – General 
               5 – Reset UPS to Defaults 
               6 – Sync Control Group <SCG> 

       6,     选择1- Battery,出现以下菜单 

               1 – Battery Date 
               2 – External Batteries 
               3 – Accept Changes 

       7,     选择2 – External Batteries,出现以下菜单 

               Enter the number of external batteries connected to this UPS. 
               External Batteries: 

       8,     输入计算出来的结果(计算方法附后),然后回车,出现第6步所显示的菜单, 

      1-     Battery Date 
              2-     External Batteries 
              3-     Accept Changes 

              注意,此时选项2后面的数字为我们刚才输入的数字,但选项3后面所显示的为“Pending ”状态(如图) 

这时,我们要选择“3”,等待片刻,会重新显示这三个菜单,此时“3”后面的状态如果为“Success”,这就表示我们设置成功了。(如果设置未成功,可重复6~8步即可。)如图

附:电池参数计算方法 

一、     在线互动式UPS 

             电池参数=(每节电池的安时数X外接电池总个数)/ 68 

             如果得出小数,四舍五入即可 

二、        在线双变换UPS(RT系列)(1-10KVA) 

             电池参数=(每节电池的安时数X外接电池总个数)/ 80   (1 - 6KVA) 
             电池参数=(每节电池的安时数X外接电池总个数)/ 160 (7.5 - 10KVA) 

             如果得出小数,四舍五入即可


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。