浏览常见问题解答

UPS灵敏度的调节方法(二)------超级终端法

发布日期: 05 十月 2012

"

对于在线互动式的UPS,在其背后有一个灵敏度的小灯(绿色),有三个状态:亮、暗、灭,分别表示灵敏度的高、中、低。出厂默认为“亮”,即灵敏度“高”。所谓灵敏度,就是指UPS对电网的敏感程度,灵敏度越高,对电网越敏感,对电网质量要求也就越高。对于电网质量较差的地方或使用发电机的地方,如果灵敏度高,可能会造成UPS一直在市电供电和电池供电状态间来回切换,或导致UPS一直工作在电池状态,对此,可适当降低灵敏度,以期在这种供电环境中UPS能正常工作,节省电池电量,为负载提供长延时保护。

灵敏度的调节方法有多种,本文介绍如何通过超级终端调节灵敏度,其余方法在之前的文章中已做介绍。

一、找到随机赠送的串口线(一定要用原装线),线号为:940-0024或940-1524(此线号一般在串口线两头其中一个头上印着)

二、打开超级终端(一般在:开始--》程序--》附件--》通讯--》超级终端),选择正确的通讯端口(根据电脑本身所使用的通讯口来选择),端口属性分别为:2400、8、无、1、无。

三、在超级终端的界面里键入“Y”,此时会显示“SM”;

然后输入“s”(小写),此时会显示“H(高)”或“M(中)”或“L(低)”;

按“-”,会显示“OK”,然后再输入“s”,会显示修改后的值,如果当前显示的值还不能满足您的要求,可以按照相同的步骤重复操作。

四、设置完成后可直接关闭超级终端,不需保存。

注意事项

1,如果没有显示“SM”,则需要检查串口线连接(是否原装线,是否有松动,是否转接)或配置(串口选择是否正确,端口属性配置是否正确),或换一台电脑试试,以排除电脑串口的问题。

2,在修改灵敏度时,“-”和“s”要交替按,这样可以确认当前修改的值是否达到了我们的目标值。

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。