浏览常见问题解答

UPS灵敏度的调节方法(三)------软件(PCBE)法

发布日期: 05 十二月 2012

本文介绍了对于在线互动式UPS,如何通过PCBE(PowerChute Business Edition)调节灵敏度的方法。

三对于在线互动式的UPS,在其背后有一个灵敏度的小灯(绿色),有三个状态:亮、暗、灭,分别表示灵敏度的高、中、低。出厂默认为“亮”,即灵敏度“高”。所谓灵敏度,就是指UPS对电网的敏感程度,灵敏度越高,对电网越敏感,对电网质量要求也就越高。对于电网质量较差的地方或使用发电机的地方,如果灵敏度高,可能会造成UPS一直在市电供电和电池供电状态间来回切换,或导致UPS一直工作在电池状态,对此,可适当降低灵敏度,以期在这种供电环境中UPS能正常工作,节省电池电量,为负载提供长延时保护。

灵敏度的调节方法有多种,本文介绍如何通过PCBE软件调节灵敏度,其余方法在后续的文章中会做介绍。

一,打开软件,双击UPS型号或主机名:

Image

二,选中“显示高级项目”:

Image

三,选中“电源参数”:

Image

四,将灵敏度选为低,再点击下面的“应用”即可:

Image

注:

1,如果您使用的英文的PCBE软件,可以按照上图找相应的位置,中英文软件的菜单基本是一样的。

2,如果您安装的PCBE单结点版本(IE版本),请按以下方法来设置:

Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。