浏览常见问题解答

UPS灵敏度的调节方法(一)------直接调节法

发布日期: 05 十二月 2012

本文介绍了对于在线互动式UPS,如何能最简单最直接调节灵敏度的方法。

对于在线互动式的UPS,在其背后有一个灵敏度的小灯(绿色),有三个状态:亮、暗、灭,分别表示灵敏度的高、中、低。出厂默认为“亮”,即灵敏度“高”。所谓灵敏度,就是指UPS对电网的敏感程度,灵敏度越高,对电网越敏感,对电网质量要求也就越高。对于电网质量较差的地方或使用发电机的地方,如果灵敏度高,可能会造成UPS一直在市电供电和电池供电状态间来回切换,或导致UPS一直工作在电池状态,对此,可适当降低灵敏度,以期在这种供电环境中UPS能正常工作,节省电池电量,为负载提供长延时保护。

灵敏度的调节方法有多种,本文先介绍一种最简单最常用的调节方法,其余方法在后续的文章中会做介绍。

一、在UPS背后先找到表示灵敏度状态的小灯(绿色),如果找不到,可以先找9针的RS232串口,在串口的旁边就是灵敏度的指示灯。如图所示(图示是以SUA2200UXICH和SU5000UXICH为例)。

二、在灵敏度指示灯的旁边,有一个小按钮,比较靠里,这个就是灵敏度的调节按钮。找一个细点的东西,如笔尖或牙签等,按这个按钮,每按一下,灵敏度的状态灯会改变一次,三种状态(亮、暗、灭)循环显示,所以不用担心按过,调整到UPS能够正常运行的状态即可。

注:对于某些型号的在线互动式UPS可能会只能看到指示灯,但没有调节按钮,对于此类UPS,我们将会在后续的文章中介绍通过超级终端或软件来降低灵敏度的方法。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。