浏览常见问题解答

如何为Galaxy PW系列UPS做电池测试

发布日期: 05 十月 2012

"

        对于长期运行在市电较为稳定的环境中的UPS,为了活化蓄电池提高电池的使用寿命,建议每隔三到四个月对蓄电进行一次电池充放电测试,对于不同系列的UPS其电池测试的方法也略有不同,针对Galaxy PW的具体电池测试方法如下:

  要求电池测试时显示以下的屏幕,它表示了电池的充电状态和电池剩余的使用年限。可以要求手动或自动电池测试:

CHARGER LEVEL = -- %

REMAINING SERVICE LIFE = -- MONTH

MANUAL TEST press key ENTER

AUTO TEST press key ENTER

充电水平 = -- %

剩余使用年限 = -- 个月

手动电池测试 按回车

自动电池测试 按回车

无论是在手动或自动电池测试期间,都显示以下屏幕:

TESTING BATTERY

U battery = --- V

正在测试电池

电池电压 = ---

手动电池测试通过时,显示以下屏幕:

BATTERY TEST RESULT OK

电池测试结果正常

手动电池测试没有通过时,显示以下屏幕:

BATTERY TEST RESULT NOK

电池测试结果不正常

自动电池测试通过时显示以下的屏幕,它指示最近一次电池测试距现在的时间以及设置电池测试的参数:

TIME SINCE LAST TEST

WEEK -- DAY -- HOUR --

LAST BATTERY TEST RESULT OK

NEW PARAMETERS ? YES = press up key  NO = press down key

距最近一次电池测试的时间

-- 星期 -- -- 小时

最近一次电池测试的结果正常

是否设置新参数? = 按向上键      = 按向下

自动电池测试没有通过时显示以下的屏幕,它指示最近一次电池测试距现在的时间以及设置电池测试的参数:

TIME SINCE LAST TEST

WEEK -- DAY -- HOUR --

LAST BATTERY TEST RESULT NOK

NEW PARAMETERS ? YES =press up key  NO =press down key 

距最近一次电池测试的时间

-- 星期 -- -- 小时

最近一次电池测试的结果不正常

是否设置新参数? = 按向上键       = 按向下

如果用户要求设置自动电池测试的新参数时显示以下的屏幕。可以修改两次自动电池测试的时间间隔:

SELECT TIME OF NEXT TEST WITH KEY  up OR down

CHANGE UNITS WITH KEY enter

WEEK -- DAY -- HOUR --

Confirm with key battery show

用上或下键选择下次自动电池测试的时间

用回车键改变单位

-- 星期 -- -- 小时

用电池标示键确认

如果电池测试不能完成时显示以下屏幕:

TEST INTERRUPTED

CHECK PRESENCE OF THE BATTERY

CHECK ALARMS

电池测试中断

检查是否接有电池

查看报警信息

如果在测试过程中发现任何异常现象,请立即拨打400-810-1315技术支持电话,谢谢!

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。