浏览常见问题解答

Smart UPS冷启动方法(SU/SURT/SUVT系列)

发布日期: 30 十一月 2012

本文介绍了Smart UPS(SU/SURT/SUVT系列)在未接市电时冷启动的方法

一、SU/SURT(1K~10KVA)

1,请将外接电池插头接入到UPS或将外接电池柜里的开关闭合(如果电池柜里有开关);若UPS无外接电池,请将UPS的内置电池插头插好。

2,按住开机按钮(标着"test"的按键)大约四秒钟,会听到"嘀"的一声长鸣,听到此长鸣声请立即放手,此时UPS面板灯点亮,已有输出。(如果一次操作不成功,可松开手,重新操作此步骤)。

3,开启负载,如果有输出开关,请将输出开关闭合后再开启负载。

二、SURT15/20KVA

1,将电池插头接入或将电池柜里的开关闭合(如果电池柜里有开关的话);

2,接一下下面图示中所标示的"冷启动"按钮,此时面板会亮起来;

3,从液晶屏上选择:"Control ---- Turn load on ---- Yes, Turn UPS ON ",此时UPS开始输出;

4,将负载启动,如果UPS有输出开关,请将输出开关闭合后再开启负载。

三、SUVT

1,将电池插头接入或将电池柜里的开关闭合(如果电池柜里有开关的话);

2,接一下下面图示中所标示的"冷启动"按钮,此时面板会亮起来;

3按以下来操作:

A,选择输出电压(请根据自己的现场情况或需求来选择,有380V400V415V三种):

 

 

B,确认是否要应用到负载,即是否要输出:

 

 

C,选择完后出现以下显示:

 

D,如果在"B"里选择的是"NO",而出现默认屏幕后又要让UPS有输出,可按以下路径来选择:"Control ---- Turn load on ---- Yes, Turn UPS ON ";

E,当UPS有输出后,面板上的"Load ON"会点亮。

4,闭合输出开关,启动负载。

注:靠此方法开机后,UPS将运行在电池状态下,由于电池容量是有限的,所以不建议在UPS长时间运行在此状态下,以免造成负载突然断电或造成电池深度放电损坏电池。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。