浏览常见问题解答

UPS如何安全度过“假期”------Smart系列(SU/SUA/SURT/SUVT)

发布日期: 05 十二月 2012

本文介绍了Smart 系列UPS(包括SU/SUA/SURT/SUVT)在长假期间的开关机方法。

长假期间,在我们享受长假带给我们快乐的同时也需要多一份关心给UPS,这样在返回工作岗位后,它才能进行正常的工作,为我们的工作带来便利。

 

在假期中,如果我们机房的设备需要停机,则UPS也要彻底关断,一是避免安全隐患;二是避免电池放电,造成电池损坏或UPS不能正常开机。下面就来介绍一下各种UPS的彻底关机方法,及节后的开机方法。

 

一、Smart机型(SU/SURT 10KVA10KVA以下)

 

关机:

 

1,将负载关闭,如果UPS有输出开关,也请将输出开关断开;

2,按关机按钮(图标为一个圆圈),面板上指示灯都灭,此时UPS已停止输出;

3,将输入开关断开,或将输入插头断开;

4,若UPS是外接电池的,请将外接电池插头断开或将电池柜里的开关断开(如果电池柜里有开关的话);若UPS无外接电池,请将UPS的内置电池插头断开(一般在机器前面板底下会有一个电池连接插头,若此处没有,请看机身背后是否有一个电池插头)。

 

开机:

 

1,若UPS是外接电池的,请将外接电池插头接入到UPS或将外接电池柜里的开关闭合(如果电池柜里有开关);若UPS无外接电池,请将UPS的内置电池插头插好,方法与上述断开电池的方法恰好相反或参照用户手册的安装步骤。

2,将输入开关闭合,或将输入插头接入市电;

3,按开机按钮(标着"test"的按键),面板上的指示灯会亮起,此时UPS已有输出;

4,开启负载,如果有输出开关,请将输出开关闭合后再开启负载。

 

注:如果在开机时您发现开不了机(开机无任何反映,风扇不转,蜂鸣器不响),请先确认电池是否连接好。如果开机约一分钟后发现有红灯亮,请记录图标,及蜂鸣器的状态,根据用户手册来排查或打400-810-1315来咨询确认问题。

 

二、Smart 15/20KVA 机型

 

关机:

 

1,将负载关闭,如果UPS有输出开关,也请将输出开关断开;

2,从液晶屏上选择:"Control ---- Turn load off ---- Yes, Turn UPS OFF ",此时UPS停止输出;

3,将输入开关断开;

4,将电池插头断开或将电池柜里的开关断开(如果电池柜里有开关的话)。

 

开机:

 

1,将电池插头接入或将电池柜里的开关闭合(如果电池柜里有开关的话);

2,将输入开关闭合,此时液晶屏加电会亮起来;

3,从液晶屏上选择:"Control ---- Turn load on ---- Yes, Turn UPS ON ",此时UPS开始输出;

4,将负载启动,如果UPS有输出开关,请将输出开关闭合后再开启负载。

 

注:如果开机后发现红灯(Fault灯)亮,请进入:"Diags----Fault & Diagnostics",记录报警信息,看完一屏,按一下向下的键头,直到出现"End of Fault list",将所有报警信息记录下来后,可参照用户手册来排查,或打400-810-1315来咨询确认问题。

 

三、SUVT机型

 

关机:

 

1,将负载关闭,并将输出开关断开;

2,从液晶屏上选择:"Control ---- Turn load off ---- Yes, Turn UPS OFF ",此时UPS停止输出;

3,将电池开关断开;

4,将输入开关断开。

 

开机:

 

1,将输入开关闭合,此时液晶屏加电会亮起来;

2,将电池开关闭合;

3,按以下来操作:

A,选择输出电压(请根据自己的现场情况或需求来选择,有380V400V415V三种):


 

 

B,确认是否要应用到负载,即是否要输出:


 

 

C,选择完后出现以下显示:


 

D,如果在"B"里选择的是"NO",而出现默认屏幕后又要让UPS有输出,可按以下路径来选择:"Control ---- Turn load on ---- Yes, Turn UPS ON ";

E,当UPS有输出后,面板上的"Load ON"会点亮。

4,闭合输出开关,启动负载。

 

注:如果开机后发现红灯(Fault灯)亮,请进入:"Diags----Fault & Diagnostics",记录报警信息,看完一屏,按一下向下的键头,直到出现"End of Fault list",将所有报警信息记录下来后,可参照用户手册来排查,或打400-810-1315来咨询确认问题。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。