浏览常见问题解答

SURT(1-10K)如何转旁路-----网卡篇

发布日期: 30 十一月 2012

本文介绍了如何通过网卡将SURT1K-10K的UPS转旁路的方法。

前提

1,用户的UPS需要配置有APC的网络管理卡(AP9617,AP9618,AP9619);

2,网络管理卡需要配置有IP地址。

操作方法

1,通过IE登陆到网卡的IP地址;

2,对于老版本的网络管理卡(界面为深蓝色,主菜单在左边)

点击UPS型号----Control,按图示来选择“Put UPS in Bypass”,点击“Next”:

再点击图示部分:

UPS已切换到旁路状态,如果需要从旁路状态切换回来,再重复执行上述过程,只是选项“Put UPS in Bypass”变为“Return UPS From Bypass”,如图示:

3,对于新版本的网络管理卡(界面为浅蓝色,主菜单在上边)

点击UPS型号----Control,按图示来选择“Put UPS in Bypass”,点击“Next”:

再点击图示部分:

UPS已切换到旁路状态,如果需要从旁路状态切换回来,再重复执行上述过程,只是选项“Put UPS in Bypass”变为“Return UPS From Bypass”,如图示:

注:如果UPS不能切到旁路,则可能原因如下:

A,UPS未开机;

B,逆变器输出不能与输入同步,此时要确认一下输入的频率是否与输出同步;

C,输入电压不在旁路接受范围内。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。