浏览常见问题解答

SURT(1-10K)如何转旁路-----超级终端篇

发布日期: 05 十月 2012

"

前提

1,用户的机器无网络管理卡或其他附件卡;

2,用户的电脑未安装随机附送的软件;

3,需要用随机送的串口线(940-0024或940-1524)将UPS与电脑连接好,并确认电脑里有“超级终端”。

操作方法

1,打开“超级终端”,选择正确的通讯端口,端口属性依次为:2400/8/无/1/无;

2,敲“回车”,此时会在“超级终端”里显示一些UPS的信息及菜单;

3,选择“2-UPS Control”;

4,选择“5-Tranfer to /from Bypass”;

5, 输入大写的“YES”(注意不要输太快),然后“回车”,UPS提示“The UPS has been commanded to transfer to bypass state.”

此时,UPS已转到旁路工作,面板上的旁路指示灯(桔黄色)会亮起。

注:如果要从旁路切回到在线状态,也是按照相同的方法来操作。

注:如果UPS不能切到旁路,则可能原因如下:

A,UPS未开机;

B,逆变器输出不能与输入同步,此时要确认一下输入的频率是否与输出同步;

C,输入电压不在旁路接受范围内。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。