浏览常见问题解答

如何将SYPX2切换为维护旁路工作状态

发布日期: 05 十二月 2012

本文介绍了如何将SYPX2切换为维护旁路工作状态

1、通过显示屏将 UPS 转换为旁路工作状态。

A、选择 UPS,并按输入键。

Image

B、选择 UPS Power Control,并按输入键。

Image

C、选择 UPS into Bypass(UPS 进入旁路 
工作状态),并按输入键。

Image

D、选择 Yes, Into Bypass(是,进入旁路 
工作状态),并按输入键。

Image

E、等候转换完成

Image

F、确认已切换到旁路工作状态。

Image

2、Q3 开关紧邻的 H3 指示灯将亮起,表明此时可以安全操作 Q3 开关。将 Q3 开关置于 ON(闭合)位置。

3、Q2 开关旁边的 H2 指示灯将亮起,表明此时可以安全操作 Q2 开关。将 Q2 开关置于 OFF 位置。

注:此时负载均已转为维修旁路供电状态。

4、通过显示界面关闭 UPS。

A、选择 UPS,并按输入键。

Image

B、选择 UPS Power Control,并按输入键。

Image

C、选择 Turn UPS Off,并按输入键。

Image

D、选择 No, Don't Notify,并按输入键。

Image

E、选择 YES, Turn UPS Off 以确认,并按输入键。

Image

F、等候 UPS 关闭。

Image

5、将 UPS SYSTEM ENABLE 开关置于 OFF位置。

Image

6、将 Q1 开关置于 OFF 位置。

7、将 Q5 断路器置于 OFF 位置(如果适用)。

8、将 XR 电池柜和 PDU-XR 如果选用上的所有 DC DISCONNECT 开关置于OFF 位置。

Image


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。