浏览常见问题解答

Symmetra PX2的关机步骤

发布日期: 05 十二月 2012

本文介绍了Symmetra PX2的关机步骤

Symmetra PX2关机步骤:

警告:该操作将断开连接的负载。通过执行此步骤,将切断UPS的所有供电。

1. UPS所带的负载完全关闭

2. 在主机液晶屏中选择UPS,并按输入键

         Image

3. 选择UPS Power ControlUPS电源控制),并按输入键

Image

4. 选择Turn UPS Off(关闭UPS),并按输入键

Image

5. 选择NoDon't Notify(否,不要通知),并按输入键

Image

6. 确认YesTurn UPS Off(是关闭UPS),并按输入键

Image

7. 等候UPS关闭

Image

8. 将UPS SYSTEM ENABLE(系统启动)开关置于OFF(断开)位置。

Image

9. 将输出开关Q2置于OFF位置。

10. 将输出开关Q1置于OFF位置。

11. 确认维修旁路开关Q3置于OFF位置。

12. 将 XR 电池柜和 PDU-XR(如果适用)上的所有 DC DISCONNECTDC 断开)开关置于 OFF 位置。

Image

13.将所有电池单元移至或拉出至红色断开线,以断开其连接。

注:为确保电池柜不会发生倾斜,请勿将电池单元拉出红色断开线以外,除非您想将电池单元从电池柜中完全取出。

14.断开UPS上级市电开关(如果是双路供电,需要将两路都断开),结束。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。