浏览常见问题解答

Smart UPS风扇运行参数

发布日期: 05 十月 2012

"

所有的SU及早期SUA的都是单速风扇。此风扇仅在以下条件下运行:

1,UPS工作在电池放电状态;

2,UPS正在对电池充电;

3,UPS负载大于75%;

4,UPS内部温度大于60摄氏度。(注:对于第4代UPS,温度范围已被更换为40摄氏度)。

最近出的SUA型号的UPS为两速风扇,这些UPS的风扇一直运行在低速状态下,当满足以下条件时,风扇将运行在高速状态

1,UPS工作在电池放电状态;

2,UPS正在对电池充电;

3,UPS负载大于75%;

4,UPS内部温度大于40摄氏度。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。