浏览常见问题解答

SUVT并机系统完全开机方法

发布日期: 05 十月 2012

"

SUVT并机系统完全开机方法:

1,在所有XR 电池柜(如若适用)中:将 UPS 设备的电池推入以将其接通。

2,在所有UPS (如若适用)中:将电池推入以将其接通或将其外部电池开关闭合。

3,在所有XR 电池柜(如若适用)中:将 DC 断路开关(如若适用)置于 ON 位置。

4,在外部 MBP 中:将所有的输入开关 (Q001)拨到“1” (ON) 位置。

5,在外部 MBP 中:将所有的输出开关 (Q002)拨到“1” (ON) 位置。

6,在外部 MBP 中:将输出隔离断路器 (Q004)拨到“1” (ON) 位置。

7,在所有UPS 中:从显示屏通过 Control – Turn Load on – Yes,turn Load on 将每个 UPS 设备对负载的供电状态置于 ON 状态。

8,确认负载处于 ON 状态。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。