浏览常见问题解答

Galaxy PW 开关机步骤----增容并机

发布日期: 05 十二月 2012

本文详细介绍了Galaxy PW 增容并机 UPS的开关机步骤

Image

关闭所有UPS,按以下步骤操作:

         1,按“逆变器关闭”按钮3秒钟,关闭所有UPS的逆变器,确认所有逆变器指示灯灭;

         2,检查并机柜,闭合并机柜中维修旁路开关Q3BP;

         3,检查并机柜,断开并机柜中Q5N和Q4S;

         4,断开所有UPS上的Q5N、Q4S、QF1和Q1;

         5,等待5分钟,直到DC电容放完电再进行维护。

启动所有UPS,按以下步骤操作:

         1,闭合所有UPS上的Q4S和Q5N;

         2,检查并机柜,闭合并机柜中的Q4S和Q5N,断开并机柜中的Q3BP;

         3,闭合所有UPS的输入开关Q1;

         4,等待30秒钟,整流器启动,绿色指示灯亮;

         5,闭合所有UPS的电池开关QF1;

         6,启动所有UPS的逆变器;

         7,确认所有UPS的逆变器指示灯亮,负载指示灯亮;

         8,确认所有UPS面板显示信息“负载受保护,并机在线运行”。

注意:以上的工作应该在遵循有关的安全规则下进行:  
  *为了避免造成负载供电的间断,各个开关的操作必须按正确的顺序进行;在开关旁边的图示中对开关的操作顺序进行了解释。 
  *系统机柜只是部分的下电,负载继续由电源2和旁路开关Q3BP供电(若不需要向负载供电,请将Q3BP断开)。 
  *UPS逆变器工作状态时严禁转动手动旁路开关,否则将损坏逆变器,或造成负载断电。 
  *若非异常情况请不要动红色紧急停机按钮,否则将造成输出断电。 
  *若UPS输入端的线路做过改动,请先确认好输入的相序正确方能执行开机操作。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。