浏览常见问题解答

Galaxy PW 开关机步骤----冗余并联

发布日期: 05 十二月 2012

本文详细介绍了Galaxy PW 冗余并联UPS开关机步骤

一、关闭或开启其中一台UPS:

          在维护期间,这台UPS必须与电源1、它自身的电池和其它UPS的输出回路相隔离:

        停一台UPS,按以下顺序操作:

                 1,停止这台UPS的逆变器(按住UPS前面板上灰色“逆变器停止”键三秒钟);

                 2,断开这台UPS的隔离开关Q5N、Q4S、QF1和Q1;

                 一旦UPS内部的电容器放电完毕(几分钟),这台UPS就下电了。

         启动被关闭的UPS,按以下顺序操作:

                 1,闭合Q1开关,约十秒钟,闭合开关QF1、Q5N和Q4S;

                 2,启动逆变器(按UPS前面板上绿色“逆变器启动”键)。

注:如果负载仍然由另外的逆变器供电时,在整个维护过程中,这台UPS的Q3BP开关千万不能闭合(否则将损坏正在运行的另一台UPS的逆变器)。

二,两台UPS全部关闭或开启:

  关闭两台UPS:

                 1,关闭两台UPS的逆变器,确认逆变器指示灯灭;

                 2,闭合两台UPS的维修旁路开关Q3BP;

                 3,断开两台UPS的输出开关Q5N、Q4S、QF1和Q1;

                 4,等待约五分钟,直到DC电容放完电再进行维护操作。

         开启两台UPS:

                  1,闭合两台UPS的Q1;

                  2,等待约30秒钟,整流器启动,指示灯亮绿色,检查DC电压>400V;

                  3,闭合两台UPS的QF1、Q4S和Q5N;

                  4,断开两台UPS的Q3BP;

                  5,启动两台UPS的逆变器,确认逆变器指示灯亮绿色,负载指示灯亮绿色;

                  6,确认面板显示信息“负载受保护,并机在线运行”。

注意:以上的工作应该在遵循有关的安全规则下进行:  
  *为了避免造成负载供电的间断,各个开关的操作必须按正确的顺序进行;在开关旁边的图示中对开关的操作顺序进行了解释。 
  *系统机柜只是部分的下电,负载继续由电源2和旁路开关Q3BP供电(若不需要向负载供电,请将Q3BP断开)。 
  *UPS逆变器工作状态时严禁转动手动旁路开关,否则将损坏逆变器,或造成负载断电。 
  *若非异常情况请不要动红色紧急停机按钮,否则将造成输出断电。 
  *若UPS输入端的线路做过改动,请先确认好输入的相序正确方能执行开机操作。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。