浏览常见问题解答

对于有网络管理卡(新版本)的UPS如何执行运行时间校准

发布日期: 30 十一月 2012

本文讲述了对于有网络管理卡(新版本)的Smart UPS(功率小于等于10KVA,不含VT)做运行时间校准的方法。 

    做运行时间校准的目的:首先,可以使软件上显示的运行时间更准确一些,让用户更加清楚UPS的运行时间;其次,也便于用户对电池进行维护,延长电池使用寿命。  

    运行时间校准的前提条件:电池需充至100%;负载量建议大于30%。 

    运行时间校准的过程:执行运行时间校准后,UPS会自动切换到电池为负载供电,从100%的电量放至25%左右,又自动切回至市电状态,从而结束整个放电过程。 

    注:此方法不宜经常做,一般一年做一到两次即可,且要找一个便于维护的时间来做。 

    注:新版本的确认方法:登陆网卡IP地址,点击:Administration---General---About---AOS下的Version如果高于v2.6.4(不含v2.6.4),则网卡为新版本,且新版本的操作界面为浅蓝色,主菜单在顶部。 

    方法如下: 


    1,登陆到网络管理卡的IP地址。

    2,依次点击“UPS---Diagnostics---Runtime Calibration---Apply”:

    会出现如下图所示,请注意红色标记部分,已变为“Cancel Runtime Calibration(取消运行时间校准)”,此时UPS已开始执行运行时间校准,直到电池容量还剩25%左右时结束放电过程:

    3,如果您在运行时间校准过程中,您需要提前终止此放电过程,您可以回到下图所示的界面,选择:“Cancel Runtime Calibration----Apply”,则UPS会终止放电过程:

    4,从日志里可以看到UPS从何时开始执行运行时间校准,以及何时结束的,也便于我们计算UPS的运行时间。

    注:如果您的UPS是SURT(1K~10KVA)的,且没有网络管理卡,可以参考此文档执行运行时间校准:

http://apac-zh.apc.com/cgi-bin/nam_en.cfg/php/enduser/popup_adp.php?p_faqid=10052


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。