浏览常见问题解答

SURT1K~10K如何进行运行时间校准方法一(无网络管理卡)

发布日期: 05 十二月 2012

本文讲述了对于无网络管理卡的SURT1K~10K的UPS做运行时间校准的方法。

做运行时间校准的目的:首先,可以使软件上显示的运行时间更准确一些,让用户更加清楚UPS的运行时间;其次,也便于用户对电池进行维护,延长电池使用寿命。 

运行时间校准的前提条件:电池需充至100%;负载量建议大于30%。 

运行时间校准的过程:执行运行时间校准后,UPS会自动切换到电池为负载供电,从100%的电量放至25%左右,又自动切回至市电状态,从而结束整个放电过程。 

注:此方法不宜经常做,一般一年做一到两次即可,且要找一个便于维护的时间来做。 

方法如下: 
1,登陆超级终端,选择正确的通讯端口,端口属性依次为:2400,8,无,1,无。 
2,进入超级终端后,敲回车,会出下如下界面:

3,选择“2—UPS Control”,出现以下界面:

4,再选择“4—Start/Stop runtime calibration”,出现以下界面:

5,输入大写的“YES”,再敲“回车”,UPS会提示“The request for runtime calibration has been accepted.”UPS已开始做自检。

6,如果您要取消运行时间校准,可以重复上面的步骤“1~5”,则UPS如下图提示,表明运行时间校准已取消。

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如果您的UPS有网络管理卡,不论是SU/SUA的,还是SURT(1K~10K)的,请参考以下文章:

A,对于新版本的网络管理卡:FA163315

B,对于老版本的网络管理卡:FA163316


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。