浏览常见问题解答

电池的安装规范

发布日期: 05 十月 2012

"

本文所述适用于密闭免维护电池


在对SILCON UPS进行外接电池组的安装时,应必须满足如下要求:


1、电池组安装应予留足够空间,必须保证在不移动电池的情况下,可对每一块电池进行测量和方便更换


2、电池连接时应做到力量合适,既不能连接不紧,也注意不要过紧而伤害端子,应参考电池厂家提供的力矩要求


3、电池端子应在连接后涂上凡士林以防氧化和渗液


4、电池壳体和金属电池柜或电池架之间必须用绝缘材料隔离,电池柜必须接地


5、安装过程中应保证轻拿轻放,一旦发现有电池磕碰应立即更换


6、在APC工程师到达现场前应保证电池组有断头,在APC认证工程师到现场检查后再接入。


7、对于组数多,且连接复杂的环境,应提供电池连接图


8、必须使用原厂的电池开关


上述条件如有违背,APC工程师可酌情拒绝开机。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。