浏览常见问题解答

Silcon是绿色UPS的含义

发布日期: 05 十月 2012

"

从Silcon UPS的角度看,绿色的含义有以下几点:


1、节省能源:这是由效率高决定的,当然,主要是指节省电能,一是主机效率高,节省UPS输入电能,二是主机发热量小,节省空调等用于环境调节的电能。


2、不污染自然环境:这有两点解释:
  ·节省电能必然节省用于发电设备的能源(如煤炭)资源,同时降低空气中二氧化碳的排放量
  ·Silcon UPS主机不含PVC塑料,发生火灾时不会产生有害气体


3、不污染电网环境:
  ·输入功率因数为1,没有无功电流输入
  ·不干扰电网,把输入谐波电流降到最低


4、向负载提供纯净的电源:
   这一点其它品牌的UPS也是可以做到的。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。