浏览常见问题解答

关于SILCON噪音问题的论述

发布日期: 05 十月 2012

"

  SILCON系列产品是APC公司推出的10-480KVA中大功率UPS电源,随着功率级别的不同其噪音等级也不同。
     如:10KVA 产品,其噪音为52dB(A)
        80KVA 产品,其噪音为60dB(A)


  UPS内部主要有三个方面会产生噪音,第一是冷却风扇旋转的声音;第二是各功率模块(IGBT)的高频调制声;第三是电感、电容的交流声。其中,断续的啸叫声为功率模块IGBT的高频调制声,并随负载和输入电压的变化而变化,同类UPS电源也会出现此类现象。
  SILCON系列产品各功率等级UPS的噪音均符合中国关于UPS电源噪音的国家标准以及国外的相关标准,不会对人带来危害。从用户使用的情况来考虑,鉴于功率越大噪音越大的事实,我们建议用户在设计机房时从大功率段开始(如60KVA)将UPS主机、电池、配电柜、计算机房的其它附助设备放在一个单独的房间里,与计算机主机房和工作人员房间分开,排除噪音对人体的干绕。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。