浏览常见问题解答

电池的维护

发布日期: 05 十月 2012

"

 为了最佳的可靠性,建议每季应作一次电池系统之检查。

一般,定期检查中必须检查的项目有:
1、电池外观检查
2、电池系统容量测试
3、电池系统电压检查
4、环境温度
5、浮充电流检查
6、高率负载放电测试
7、装置连接配件的电阻和松紧度

  对各电池的内阻,连接线(片)的阻抗或导电性实验,是值得作为定期检查之基准。这个数据及其趋势对系统的故障检修有很重要的帮助,这可确定是否需要进行系统容量测试。
  开始定期检查活动之前应要求检查工具、设备齐全和功能正常。并且给予系统电池编号以便进行数据和记录之分析。

检查的工具和设备
1、三用电表
2、电流勾表
3、内阻器
4、负载机
5、记录器
6、绝缘套筒板手
7、绝缘活动板手
8、扭力板手
9、螺丝起子
10、橡皮手套
11、护目镜
12、眼药水
13、灭火器

每三个月必须完成下列检查
1、检查电池机房清洁及光线良好。
2、检查所有应用的安全设备功能正常。
3、测量和记录电池机房内温度。
4、目视检查电池:
  a、清洁度
  b、端子损坏或发热痕迹
  c、外观
5、测量电池对地的电压以探测接地是否故障。
6、测量和记录电池之浮充电流及电压。
7、测量和记录电池之均充电流及电压
8、测量和记录电池箱内的温度。

数据分析
  定期保养的数据须详实记录于记录表中。以下说明如何分析定期保养之记录数据及应采取的措施。但本说明并不能够涵盖所有现象的,所以分析及采取措施的决策更必须由熟知VRLA电池的专业人员(或委托APC技术人员)来执行。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。