方法一:Battery capacity test 选择此种方法进行电池放电,如果是并机系统,操作其中任一台UPS,都会使全部的UPS进入电池工作状态。并且会在电池放电至低电压告警值时自动切换回正常运行状态,此测试不管电池是否充满,UPS均允许放电。
方法二:Battery monitor test 选择此种方法进行电池放电,如果是并机系统,仅仅是被操做的那台UPS进入电池工作状态,而并机系统中的其他UPS会在正常运行状态,并且会在释放电池容量的25%后自动切换回正常运行状态,此测试仅仅允许在电池充满的情况下进行,查看电池是否充满的方法是同时按键盘上的电池电流键和向上的箭头,如果显示Batt tank:100,就可以进行电池放电,否则UPS不允许放电。