浏览常见问题解答

UPS如何安全度过“假期”

发布日期: 05 十月 2012

"

  大中型UPS在使用中,一般不会天天开关机器,但是在一些长的假期(如五一、十一及春节等)到来时,很多用户(如证券系统)的UPS 则需要彻底地关机,只有正确的关机才能使UPS安全度过“假期”。
  笔者以APC的Silcon 及Symmetra 系列UPS为例,谈一谈长假前后关机及开机时的注意事项。

    Silcon UPS的关机步骤如下:
a、确定负载已关闭;
b、同时按下前操作面的红色及绿色按钮,断UPS输出及输入开关;
c、断电池开关或保险。

Symmetra UPS 的关机步骤如下:
a、确定负载已关闭;
b、操作Powerview,使 UPS 处在LOAD OFF 状态,关UPS的输入开关、旁路、输入开关及后面的使能开关;
 c、切断电池与UPS之间的连接。主机内的电池箱要抽出,外接电池的开关要断开(无外接电池开关的要把外接电池与主机之间的连接插头拔掉)。
  关机其实很简单,这里特别强调的是第三步---切断UPS主机与电池的连接(有些主机内部也有电池,特别不能忽略),因为主机对电池来说也是负载,长期停机时如果主机仍与电池连接,电池将处在长时间小电流放电的状态中,这样对电池的寿命有不利的影响。
  Symmetra UPS的开机步骤比较简单,Silcon UPS的开机步骤比较复杂,尤其注意,电池开关或保险必须在主机充电完成并在前面板有合开关或保险的提示时,再合开关或保险。主机开机完毕后,再加负载,负载应分级启动,这样不会使负载的总启动电流过大而使UPS瞬间超载以致影响UPS的使用寿命。有些客户的很多负载常处在开启状态(如几十台以上的显示器),建议分设开关,以杜绝上述现象的发生。
  UPS的故障常发生在输入输出线路变更、负载增加、非正常开关机等时候,严格按说明书操作,再注意上述事项,UPS的使用故障率就会降低,UPS的维护人员就可以放心地在假期里休息了。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。