浏览常见问题解答

Silcon电源系统日常维护要点

发布日期: 05 十月 2012

"

  APC Silcon UPS系统主要由以下两部分组成:Silcon主机,电池组。以下就Silcon UPS系统的两个组成部分来分别讨论它们的维护方法。

一、 Silcon UPS主机的维护


它主要包括以下几个方面:
1.定期检查UPS各项参数是否正常。检查UPS面板各显示值是否正常,和实际值比较是否有较大的差别。
2.在日常使用中要随时监视UPS出现的报警,根据报警的不同内容作出相应的处理。
3.定期检查UPS事件记录堆栈。检查是否UPS作出过频繁、异常动作,如发现了以上的情况,应加强对UPS进行监视,确认这些异常事件发生的原因,以便及时作出处理。
4.定期进行UPS的基本功能检测,保证UPS的三种工作状态都可以正常运行。
5.定期对UPS内部进行清洁,防止UPS积尘太多,影响UPS的正常操作。

维护时注意事项
1.UPS的日常维护应在保证负载正常工作的基础上进行,所以在作维护时一定要注意负载的情况,尽量不要影响负载的工作。
2.在维护的过程中要注意人身安全,因为SILCON UPS内部工作电压为800V以上的高压,在维护以前确认UPS工作状态无误才能进行。
3.如用户在维护中遇到什么问题,请及时与APC公司联系。

二、 Silcon UPS电池组的维护方法


  目前UPS使用的电池多为免维护铅酸电池。计算机中心一般也会选用这种电池,因为它的维护相对较方便。但是,用户在日常使用过程中,也需注意进行下列的维护工作。
1.每三到四个月要放电一次,以防极板氧化。
2.电池的温度对电池的使用寿命有很大的影响,所以应注意UPS电池柜的环境温度,保证环境温度在25度左右。
3.电池的寿命一般为3-5年,因此使用三年后需及时检查,对有问题的电池要及时更换。
4.电池维护时还应该检查电池的连接端子,防止连接端子过松,导致接触电阻过大,从而使端子的温升过大,引起电池端子熔化或更大的事故。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。