浏览常见问题解答

Silcon 与三相不平衡

发布日期: 05 十月 2012

"

1、什么是100%不平衡的三相负载?
 所谓100%不平衡的三相负载是指UPS的三相输出中有一相或二相满负荷,而其它相空载的情况。

2、SilconUPS可以带100%不平衡的三相负载吗?
   可以

3、为什么有的UPS对三相负载的平衡度有要求,而Silcon没有?
   对目前仍采用统一控制三相逆变桥的传统双变换UPS来说,因为三相负载的不平衡会导致三相电压值的变化,这种变化不是用户及电网所喜欢的,尤其是当多机并联时,这种输出三相电压的变化会导致环流增大,以至烧毁机器元器件。
   而Silcon UPS的主变换器采用的是半桥逆变电路,其三相输出可分别控制和调节,而且互相隔离,不像传统UPS那样互相干扰,所以对三相负载的平衡度没有要求。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。