浏览常见问题解答

如何为Silcon UPS配置外部电池

发布日期: 05 十二月 2012

本文介绍了如何为silcon UPS按需要的后备时间配置外部电池。

计算步骤 
1、确定UPS的负载功率。 
因为给定的后备时间和相应的负载功率(KW)决定了电池的容量。如果只知道负载的KVA,则还应知道负载的功率因素。 
P=S * PF              
P:有功功率; 
S:视在功率; 
PF:功率因素 
通常在为用户计算负载功率时,如果预先不能得到精确值,可以按UPS满载,功率因素0.8计算。 
例如:S=60KVA,PF=0.8, 因此 P=60*0.8=48KW 
2、根据给出的负载功率计算出电池功率 
P bat = Pout /  (Inverter )       
P bat :电池负载功率; 
P out :负载功率; 
(Inverter ):逆变器的效率 
这里的Pout  就是第一步计算出的P(负载功率),是逆变器的效率, 
Silcon UPS的逆变器效率如下表:

Image

注释:Load: 负载; 
            Liner load:线性负载; 
            SMPS load (Switch Mode Power Supply):开关性负载 
针对上例,查表可知,60KVA的UPS在线性负载满载情况下的效率是96.0%,因此P bat  = 48KW / 96.0% =50 KW 
3、确定电池的参数指标 
对于普遍使用的铅酸电池常使用如下参数: 
N cell = 构成每个电池的单体电池数目 
大家通常所见的铅酸免维护电池实际上是单体电池的组合,每节单体铅酸电池的额定电压是2V dc ,因此一块12 V 的电池是由6节单体电池构成的。对于Silcon DP300E系列 UPS需单体电池 2 * 192 节,即12 V的电池 2 *32 = 64个, 
因此Silcon UPS的电池电压为 2 * 384 VDC 
V low = 低电池关机电压 
UPS的逆变器低电池关机电压。 
V cell low = 单体电池放电终了电压 
以上几个参数不同的UPS是不同的,Silcon DP300E系列UPS的这些直流参数见下表:

Image

由上表可知,Silcon DP300E系列UPS 的V low  =326 , 因此V cell low  =326 /192=1.70V 
4、计算单节电池负载功率 
单节电池功率 =电池负载功率/单体电池节数 
P cell = 50KW/(2* 192) = 130.2 W/cell 
5、由以上几个值,根据电池供应商给出的恒功率放电的单体电池瓦特/时间关系表,确定 
   自己所需的电池容量及数目。 
   下面以国内常用的Dynasty(大力神)电池为例说明如何配置 

   已有的参数值:             V cell low  =1.70V 
                                     P cell = 130.2 W/cell 
   假设用户的预期后备时间是20分钟,查下表(由上海大力神电池制造厂提供,此表可 
   向各电池厂商获取)可知:

Image

注:    MPS12-XX:12 表示电池电压是12VDC ,XX表示此电池的AH数 
        在20分钟栏里,MPS12-50可达到136.0W/Cell,满足130.2W/Cell的要求,因此用户只需为silcon SL60KH配大力神 12V/50AH 的电池64 块即可达到20分钟的后备时间的要求。 
        如果所需的后备时间过大,在电池厂商提供的电池种类中不能找到所需容量的电池,则可采用并联的方式解决。用户可按照此计算方法去为任何系列的UPS配置电池,但要注意的以下几个参数是需根据UPS,电池,负载情况变化的: 
1)     功率因数 
2)     逆变器效率 
3)     单体电池放电终了电压 
4)     构成一块电池的单体电池个数 
5)     UPS 的正常电池电压 
   只要按以上的方法,就一定能为UPS按预定的后备时间计算出准确的电池容量及数目。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。