浏览常见问题解答

浅谈UPS旁路及其操作的注意事项

发布日期: 30 十一月 2012


  旁路是指输入输出之间的一个电路通路,通路中不是简单的一条直通导线,中间可能串联了空开、接触器、电子开关(如双向并联的可控硅组成的静态开关)及简单的滤波装置等。对UPS而言,旁路有两种,一种是内部旁路,或曰电子旁路、静态旁路、自动旁路,当UPS出现故障或工作条件有问题时,系统会自动转到内部旁路,也可通过人为操作来转内部旁路;另一种是外部旁路,或曰维修维护旁路,在系统需要维修维护时,市电经过它临时给负载供电,负载不受UPS保护。
     秀康UPS主机不含开关,建立一个可靠的不间断供电系统,交流部分则至少需要一个输入开关、一个输出开关及一个维修旁路开关,详见下图:


  其中,Q1为输入开关,Q2为输出开关,Q3为维修开关,在市电正常的情况下,UPS有两种工作状态,即正常状态和旁路状态,前着,UPS的逆变器工作,输出标准电压给负载,输入输出压差很大,因为输入的市电和UPS逆变输出在电压幅值和谐波失真度上均有不同程度的差异;后者,UPS内部的旁路静态开关闭合,市电经静态开关直接供给负载,输入输出的压差很小,在1V左右。在正常情况下,Q1、Q2闭合,Q3断开;需要维修维护或紧急情况时,Q1、Q2断开,Q3闭合,看似简单的开关操作,其实不当的操作将会造成意想不到的损失。
     APC有原厂选件SBP,就是由Q1、Q2、Q3三个空关及反馈信号、指示灯组成。主回路和外部旁路的切换前提有两个,就是UPS处于内部旁路状态,且开关上下口的压差很小;切换原则为先变成双路供电,再断开一路,实现负载无间断切换。
     从主回路切到维修旁路的过程如下:
将UPS从Normal状态转到内部旁路上,如配有原厂SBP,并且SPB与UPS之间的信号线连接正确,则此时对应Q3的指示灯亮,表示可操作,如信号线未连或SBP非原厂,则无指示灯参考;闭合Q3(如配有原厂SBP,并且SPB与UPS之间的信号线连接正确,则此时对应Q2、Q3的指示灯亮,表示可操作,如信号线未连或SBP非原厂,则无指示灯参考),断开Q2;UPS脱离负载,可进行维修维护等操作。
     从维修旁路切回主回路的过程如下:
将UPS启动并转到内部旁路上去(如配有原厂SBP,并且SPB与UPS之间的信号线连接正确,则此时对应Q2的指示灯亮,表示可操作,如信号线未连或SBP非原厂,则无指示灯参考);闭合Q2,断开Q3;将UPS从内部旁路转到Normal状态。
     不间断供电系统再安装结束后,应进行转外部旁路测试,再合开关的时候,除UPS在旁路状态外,一定要量开关上下口压差,每相都在1V左右,表示开关间的相位对应关系正确。对于非原厂SBP,转维修旁路时,一定注意零线的接法,错误的接法将导致转换中因断了负载端的零线,引起部分负载因过压而损坏。对于从未用过的维修旁路在操作时应格外小心,除注意接线正确外,还应检查接线的质量及开关的质量。


     以上都有反面案例。
在安装自制SBP时,当对应相序接错时,合旁路开关时相当于短路,UPS大部分情况都会损坏,负载100%断电;
有时自制的SBP中,UPS的零线成为回路中零线的唯一通路,当工程师进行维修时,有时会将整个连线拆除,一旦断了零线,负载必烧无疑,因为没有绝对平衡的三相负载;

某客户UPS需要扩容,负载不能停机,于是将负载转向从未用过并且最初安装时未做转旁路实验的维修旁路后,断UPS输出开关时,维修旁路开关冒了烟,总开关也跳了,后查原因发现开关的接线太松,承受不了大电流才导致负载宕机的事故发生。
     对于按装了原厂SBP的UPS系统在系统切换时,就没有这些麻烦。对于安装了自制SBP且接线正确、做过切换实验、线路近期无改动时,也可安照简单的步骤切换。以上两种情况以外的情况,切换时一定小心,才可实现外部旁路的真正作用。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。