浏览常见问题解答

silcon历史记录下载线制作

发布日期: 05 十月 2012

"

       Silcon 的历史事件记录对于工程师判断机器故障出现的原因,作出最终诊断结论,具有非常重要的意义。在进行历史记录下载时,需要用一台PC通过APC随机提供的数据线与silcon相联接。但我们多次发现用户在需要使用此线时经常找不到此线,为工作开展带来诸多不便。


下面就讲述一下如何自己制作这根通讯线。
1、准备9针及25针母头接口各一个;
2、准备一根多芯(三芯以上)数据线,用常见的网线即可;
3、焊接:


  25针                                                                   9针
   2脚----------------2脚
   3脚----------------3脚
   7脚----------------5脚
通讯线即制作完成。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。