浏览常见问题解答

如何在Silcon并机系统中安装Web/SNMP卡和PCNS软件

发布日期: 05 十月 2012

"

      Silcon系列UPS可以实现多达9台机器的并机运行方案。在Silcon并机系统中安装Web/SNMP卡,每个UPS有自己的Web/snmp卡,但PowerChute Network Shutdown可以识别整个系统只是一个UPS。
       支持Silcon并机系统,PowerChute Network Shutdown软件版本必须为2.1.0或以上(目前只支持Windows NT和Windows 2000)。在安装PowerChute Network Shutdown软件之前,首先确定Silcon并机系统中的每个UPS的Web/SNMP卡设置如下:
     1.每个Web/SNMP卡必须有相同的Administrator用户名和认证字符串(Authentication Phrase);
     2.每个Web/SNMP卡必须有相同的http端口。缺省,Web/SNMP卡使用的端口号为80,可以更改端口号。 

PCNS的安装:
     1.在装过程中,会询问是否用Silcon并机系统,不要接受缺省的设置。改变此设置为“安装APC Silcon并机系统(Install for a Paraller APC Silcon UPS System)”,这样将可以输入多个Web/SNMP卡的IP地址;
     2.当提示输入Web/SNMP卡的IP地址时,可以输入最多9个IP地址(Silcon UPS最多可9台并机运行)。这些IP地址必须是同一Silcon并机系统中UPS上安装的Web/SNMP卡的IP地址。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。