浏览常见问题解答

Silcon机器电池检查时特别的安全注意

发布日期: 05 十月 2012

"

        特别提一点,由于Silcon机器的两组电池组中的都有一极是接在UPS内的零线上,而零线是没有开关分断的,这样即使你的UPS所有的交流输入、输出及直流开关都是分断的状态,电池组内各电池端子对零(也是对地)还有0-400VDC不等的高压,为了保证你的安全,在你检查电池前一定要先将MCCB上中间的两个短接片拔除。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。