浏览常见问题解答

Galaxy7000系列UPS安装要求的输入、输出、电池保护断路器与线径

发布日期: 05 十二月 2012

为了保障Galaxy7000系列UPS安装后能正常工作,APC-MGE公司对Galaxy7000系列UPS安装时的输入、输出、电池保护断路器,线径有严格的规定,本文讲述了安装前用户必须敷设的相关输入、输出保护断路器,线缆的线径。

建议输入保护:

Image

建议输出保护:

Image

建议电池保护:

Image

线缆选择(m㎡):

Image

 

注:对于并机冗余或增容系统请严格参照安装手册或与APC-MGE技术支持联系400-810-1315,谢谢!


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。