浏览常见问题解答

如何解决windows 7, window vista 和 windows server没有超级终端不能进行串口调试的问题

发布日期: 05 十月 2012

"由于windows 7, window vista 和 windows server没有超级终端程序,通常可以在 Internet 上找到供个人使用的超级终端免费下载版本或串口调试工具。"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。