浏览常见问题解答

已经通过测试的可以支持3版本Netbotz和Botzware 4.0的Pelco摄像头

发布日期: 05 十月 2012

"

早期的3X固件版本的Netbotz支持如下型号:
IP3701H-2
IP110-CHV9
SD4N-W0

近期Pelco Sarix系列的摄像头也经过了测试。以下是可以支持BotzWare 4.0Pelco摄像头的型号和版本:

型号 - 版本
IXS0C - 1.7.19.9080-A1.5842
IXE20DN - 1.7.19.9081-A1.5843
IX30DN - 1.7.8.9080-A1.5288
IMSOC10 - 1.7.41.9260-O2.6725
SD4N-W0 - 1.2.15

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。