浏览常见问题解答

如果NBPD0180的coordinator 通信中断,Netbotz 无线传感器盒记录的数据会丢失

发布日期: 05 十月 2012

"

如果无线传感器主节点通信中断,所有连接在此节点上的传感器信息都会丢失。如果按照下面的步骤操作,您可以保存路由节点和终端节点的数据

1. 一旦主节点通信故障,请在serial devices中删除此设备

2. 重新连接主节点到Netbotz

3. serial devices 中重新设置主节点

等待路由节点和终端节点重新将信息发送到主节点上,然后又可以在netbotz中发现这些传感器,之前的信息又可以在图表和报告中找到了

任何一个传感器盒在advance view中被删掉,此传感器盒的数据也会被删掉,如果按照以上步骤来做可以保留路由节点和终端节点的信息。


 

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。