浏览常见问题解答

Netbotz无线传感器盒NBPD0180的个数限制

发布日期: 06 十二月 2012

Botzware4.1起,Netbotz可以支持无线传感器盒。可以连接的传感器盒数量是以前的普通传感器盒数量的两倍。

以下表格列出了不同型号netbotz支持的无线传感器盒和普通传感器盒的数量的配比。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。