浏览常见问题解答

如果NetBotz的HTTP关闭,Pelco摄像头检测移动功能将无法正常工作

发布日期: 05 十月 2012

"

如果关闭了HTTP功能,Pelco摄像头的检测移动功能将不会正常工作。

如果您在第三代Netbotz中的Pod sharing中加入了Pelco摄像头,同时关闭了HTTP功能,您可以在advance viewweb界面中正常看到图像。图像可以被正常推送,但移动检测需要HTTP的支持,所以移动检测功能不能正常使用。

如果您在加入Pelco摄像头时开启HTTP功能然后又关闭。您可以看到移动检测传感器,但移动检测功能仍需要HTTP来发送信息。所以当HTTP功能关闭后,Netbotz主机不会收到报警信息和移动信息。同样的道理StruxureWare Central也不会检测到报警和监视信息。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。