浏览常见问题解答

StruxureWare Central 升级后,虚拟传感器的单位由Kw或KVA变成W或VA

发布日期: 05 十月 2012

"

在将StruxureWare Central升级到7.1版本后,绑定在ION7x50设备上的虚拟传感器单位变成W和VA,同时有可能不能再加入新的虚拟传感器在此设备上。

解决此问题的方法是:删除此虚拟传感器,然后重新建立一个。"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。