浏览常见问题解答

StruxureWare Central iphone 手机客户端程序在访问StruxureWare Central私有网段内设备时与登陆StruxureWare Central服务器时使用相同的协议登陆

发布日期: 05 十月 2012

"

使用StruxureWare Central iphoneipad 客户端登陆StruxureWare Central私有网段内监控的设备时,登陆的协议将会和登陆StruxureWare Central时使用相同的协议。如果您使用SSL方式登陆StruxureWare Central, 客户端会使用相同的协议来登陆私有网段内的设备。如果您在登陆StruxureWare Central时不使用SSL,那么在登陆私有网段内的设备时就会使用http协议。在登陆StruxureWare Central公有网段内的设备时只使用http协议。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。