浏览常见问题解答

如何配置PowerChute Network Shutdown2.2.4关闭Oracle VM server 2.2虚拟机?

发布日期: 06 十二月 2012

如何配置PowerChute Network Shutdown2.2.4关闭Oracle VM server 2.2虚拟机?

 

首先在PowerChute Network Shutdown发出关闭命令前,虚拟机的虚拟客户端需要被手动关闭。如果虚拟客户端没有被关闭,在关闭主机前会发生软件死机。这是因为OracleVM 不允许他上面的客户端被自动关闭。

解决方法:

命令文件(cmd.sh)包含安全关闭所有虚拟机的命令,需要在PCNS软件关机之前运行。

关闭所有虚拟机客户端的命令是(xm shutdown -all

这个命令需要在命令文件(cmd.sh)下运行。如下图:


 

配置PCNS""Configure Shutdown"" 选项,设定合适的关机时间以确保虚拟有足够的时间安全关机。以下是简单的配置方法:




对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。