浏览常见问题解答

当在装有Xen 虚拟软件的 Redhat 5.0,5.1和5.2上安装PowerChute Business Edition 提示通信故障

发布日期: 25 一月 2013

        因为Xen虚拟软件会占用com口,导致PowerChute Business Edition不能与ups正常通信。一旦被占用PowerChute Business Edition就不能使用串口与ups正常通信。如果Xen被禁用或卸载,PCBE就可以正常使用了。

        或者在安装PCBE之前,确认有com口可以正常使用。如果只有一个com口,请修改/boot/grub/grub.conf文件中的Xen的设置。详细的更改信息请参考以下网址

https://access.redhat.com/knowledge/docs/Red_Hat_Enterprise_Linux/?locale=en-US


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。