浏览常见问题解答

升级ATS固件(AP77XX)-防止在升级过程中造成的硬件损坏

发布日期: 06 十二月 2012

升级ATS固件(AP77XX)-防止在升级过程中造成的硬件损坏

适用的ATS型号:

AP7721, AP7723, AP7724, AP7730, AP7732, AP7752, AP7752J, and AP7753

出现的问题:

请注意在固件升级到apc_hw02_aos357_g2ats357.exe版本的时候,如果ATS正带载,可能会造成ATS硬件的损坏。在升级的过程中ATS内的电源会来回转换,这个过程会造成ATS硬件损坏和掉载的发生。

安全升级的两种方式:
1
,在升级过程中切断备份电源,切断备份电源会导致在升级的过程中负载没有冗余电源但是不会掉载。

或者

2
,在升级过程中移除所有负载,并参考以下文件

请在升级前参考以下升级步骤,否则会造成硬件损坏


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。