浏览常见问题解答

可网络控制电源分配器 (PDU)

发布日期: 06 十二月 2012

APC的远程网络控制式PDU可以通过网络远程控制每个输出插座的开关、顺序启动。提供了解决机柜级别的设备重新启动、负载设备过载以及负载启动冲击等问题,同时满足了用户对机柜设备远程开关控制的需要。
各款可网络控制PDU如下表所示:


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。