浏览常见问题解答

带负载电流指示的电源分配器(PDU)

发布日期: 06 十二月 2012


带负载电流指示的PDU除了提供机柜级别的配电外,还为现场安装、使用人员提供负载电流指示,同时,它还具备报警设置功能,能在潜在问题发生时向用户报警,避免诸如过载等问题的发生。
各款带负载电流指示PDU如下表所示:



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。