浏览常见问题解答

如何避免过放电导致电池损坏

发布日期: 05 十月 2012

"

一个充满电的VRLA电池(即铅酸免维护密封蓄电池),不连接任何负载空置大约六个月后就必须重新充电,以避免电池损坏。一个带负载放电至低电状态的电池,在放电后72小时内必须重新充电,以避免电池损坏。UPS在闲置不用时,应断开连接的电池,否则在几天至一周的时间内会导致连接的电池过放电而损坏,所以闲置UPS时,应断开连接的电池。
  
  如果电池在放电后很长时间没有重新充电,将会导致极板的氧化,也即是大量的晶体或固化的硫酸铅留在电池金属极板上,常用的充电方法将很难或不能重新使硫酸铅重新分解,这会导致电池过早的损坏。

  每一个电池厂商都建议VRLA电池放电后应立即充电,VRLA电池在放电后72小时内重新充电会完全恢复电池的容量和寿命。

  VRLA电池都不允许电池放电后每个单元的电压低于1V,对于12V的电池是6V。如果客户的电池电压低于此值,就只能更换电池了。

  APC公司的UPS都会避免使其连接的电池过充电。在储存和运输电池时应采用正确的方法,以避免过放电导致电池寿命缩短及损坏。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。