浏览常见问题解答

真有效值万用表与非真有效值万用表在测量UPS输出时的结果差异

发布日期: 05 十月 2012

"

        这篇文档适用于在电池工作时输出波形为近似正弦波的阶梯波的产品系列(也可称为准正弦波)。当这些机器在线工作时,它们输出从市电得到的标准正弦波。


        这些产品系列包括:


——Back-UPS
——Power Stack
——Smart-UPS  V/S
——Smart-UPS  420
——Smart-UPS620


        注:这个讨论基于这样一个事实,使用非真有效值万用表,测量在电池工作时输出为阶梯波的UPS时,万用表的读值是80~90VAC(230VAC的UPS读值为170~180VAC)。当UPS在线工作时,测量值没有问题。


        Smart-UPS(SU700系列以上的机型)、Matrix-UPS、Symmetra和秀康产品系列电池状态下工作时输出的波形都是纯正弦波。


         通常有两种类型的仪表,“平均值表”和“真有效值表”,平均值表使用的比较普便,真有效值表则相对贵一些。如果仪表未注明“真有效值表”,那么通常来说就不是一个真有效值表。


      我们需要探讨的问题是使用非真有效值表或平均值表测量的是线性负载还是非线性负载。线性负载包括灯泡、白炽灯和电阻式加热器等多种设备,非线性负载包括计算机类负载。使用平均值表测量非线性负载输出的读值通常偏低。真有效值表测量谐波环境下的值更准确,当标准的正弦波(基波)发生畸变时,用平均值表测得的值是不正确的,阶梯波与正弦波波形相比时,发生畸变;因此读值错误。


      用平均值表测量电池状态下工作时输出为阶梯波的UPS电压数值时,测量值偏低,因此我们建议使用真有效值万用表来测量,通常这类万用表会明显地标着“True RMS”或“T”。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。