浏览常见问题解答

为什么SURT-UPS的风扇会持续转动

发布日期: 05 十月 2012

"

SURT-UPS的风扇转动的速度及产生的风量取决于逆变器工作的状态,

风扇在以下情况均会转动:

         1)当SURT-UPS接受市电给电池充电时,风扇会转动。即SURT-UPS运行        
     于在线、旁路、后备工作方式时,风扇均会转动。

         2)当SURT-UPS运行于电池工作时,风扇会转动。
    
         一般来讲,当逆变器工作时,前部的风扇会持续转动,即机器给电池充
     电及内部温度高时,前部的风扇均会转动;当机器内部电路受电时,后部的

     风扇就会持续转动。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。