浏览常见问题解答

纯在线式(SURT)UPS与在线互动式(SU)UPS的区别

发布日期: 06 十二月 2012

APC公司推出的SURT系列的机器与以往SU系列的机器有很大的差别,本文从电路结构、应用范围及机器性能三个方面讨论其区别。
1、电路结构的区别
如图(一)所示,SURT系列的UPS采用双变换在线式的电路结构,市电输入后先经过AC/DC转换,即将交流市电输入转变为直流,部分电能给电池充电, 大部分电能经过DC/AC转换,转换为交流电供给负载。当市电故障时,UPS取用电池电能,经DC/AC转换给负载供电。当UPS出现故障后,UPS会自 动转入旁路运行。Image

图(一)
如图(二)所示,SU系列的UPS采用在线互动式的电路结构,市电输入后经过滤波电路对其进行浪涌抑制、滤波后输出给负载供电,逆变器此时充当充电器给电池充电。当市电故障时,UPS取用电池电能经DC/AC转换后输出给负载供电。

Image

    图(二)

2、应用范围的区别
在线互动式UPS为服务器和网络设备提供高品质电源保护。纯在线式UPS除保护服务器与网络设备外,亦可为通讯系统、自控设备提供高品质电源保护。纯在线式UPS亦可与廉价燃料发电机兼容使用。
3、机器性能的区别
SURT与SU系列的机器相比,有更高性能的电压输出,零转换时间及塔式和机架可转换的灵活的安装方式。
SU系列的UPS是在线互动式的设计,当运行于市电供电时,输出电压随市电波动,当市电电压过高、过低时UPS启动电压调节(AVR)功能,当运行于电池 供电时,输出电压是正弦波,缺省值是230VAC,用户通过软件可选择220VAC、240VAC。SURT系列的UPS是纯在线式的设计,无论UPS运 行于市电还是运行于电池供电方式下,UPS都输出稳定的正弦波,缺省值是230VAC,用户通过软件可选择220VAC、240VAC。输出电压精度:负 载静态时是1%,负载动态时是5%。输出电压失真度:带线性负载时小于3%,带非线性负载时小于5%。
SU系列的机器在市电故障时转向电池供电有一个2~4ms的转换时间,SURT系列的机器在市电故障时转向电池供电没有转换时间,也即转换时间为零。
SURT系列的机器采用塔式机架式灵活转换的安装方式,这种系列的UPS可以塔式形式安装,增加机架式转换附件后,亦可轻松转换成机架式UPS。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。