浏览常见问题解答

SU5000UXICH、SURT8000/10000UXICH/XLICH UPS使用总输出端子时的输出接线形式

发布日期: 06 十二月 2012

  SU5000UXICH、SURT8000/10000UXICH/XLICH UPS使用总输出端子时的输出接线形式这三款UPS因为功率容量较大,可以带较多的负载,适用于区域范围内的集中供电,因此机器除提供10A、16A的输出插座外,还提供一组总的输出接线端子。UPS保护的负载如果比较多且比较分散时就应该用一个小型的配电箱组成一个电源分配系统向负载供电,该配电箱的输入直接与UPS的总输出端子连接并应采用下面的接线:






对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。