浏览常见问题解答

通过超级终端调整Smart-UPS运行于电池工作时的输出电压

发布日期: 05 十月 2012

"

  APC公司的Smart-UPS采用的是在线互动式的电路结构,当UPS工作在在线(on line)状态时,UPS的输出电压跟随输入电压变化,此时输出电压不可以调整。

  当UPS工作在电池供电状态(on battery)时,输出电压缺省是230VAC,此时输出电压可以通过随机附送的软件或者通过超级终端进行调整。本文介绍通过超级终端调整Smart-UPS运行于电池工作时输出电压的方法。


1) 使用随机附送的串口线(940-0024C)将Smart-UPS和电脑连接起来,串口线不支持热插拔,应在关机时连接。电脑开机后,进入Windows附件中的超级终端(HyperTerminal)。命名一个新的连接,选择第一个图标,点击OK,在随后出现的页面上选择连接使用的COM口,进入端口设置页面,修改端口设置如下:


波特率:2400
数据位:8
奇偶校验:无
停止位:1
数据流控制:无


点击确定可进入超级终端。


2) 从键盘输入字母“Y”(大写) ,方法:可以锁定:Caps Lock,然后按键盘Y键,也可以同时按Shift和y键,屏幕上会显示SM(大写),这表示通讯已建立。


3) 从键盘输入字母“o”(小写) ,从键盘直接输入即可,注意Caps Lock不要锁定。屏幕上会出现当前的输出电压值,缺省是230VAC。


4) 从键盘输入“-”(减号) ,屏幕上会出现OK,表示输出电压已调整。
5) 从键盘输入字母“o”(小写) ,屏幕上会出现已更改过的输出电压值。缺省值是230VAC,此时会显示当前输出电压是220VAC。
重复执行以上3、4、5步骤,输出电压可设置为220VAC、230VAC、240VAC、225VAC。设置好输出电压,直接退出超级终端即可,输出电压已调整为设置值。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。