浏览常见问题解答

如何通过超级终端调整SURT-UPS输出电压

发布日期: 05 十月 2012

"

    SURT-UPS采用双变换在线式的电路结构,输出电压精度在静态时稳定在1%,在动态时稳定在5%。出厂缺省输出电压值是230VAC,用户可以通过随机附送的软件或者超级终端进行调整,通过超级终端调整SURT-UPS输出电压的方法如下:


    首先,使用随机附送的串口线(940-0024C)将Smart-UPS和电脑连接起来,串口线不支持热插拔,应在关机时连接。电脑开机后,进入Windows附件中的超级终端(HyperTerminal)。命名一个新的连接,选择第一个图标,点击OK,在随后出现的页面上选择连接使用的COM口,进入端口设置页面,修改端口设置如下:


波特率:2400
数据位:8
奇偶校验:无
停止位:1
数据流控制:无


进入超级终端后,有两种方法可以设置输出电压。


方法一:


1) 输入字母“Y”(大写) ,方法:可以锁定Caps Lock,然后按键盘Y键,也可以同时按Shift和y键,屏幕上会显示SM(大写),这表示通讯已建立。


2)从键盘输入字母“o”(小写) ,从键盘直接输入即可,注意Caps Lock不要锁定。屏幕上会出现当前的输出电压值,缺省是230VAC。


3) 从键盘输入“-”(减号) ,屏幕上会出现OK,表示输出电压已调整。
4) 从键盘输入字母“o”(小写) ,屏幕上会出现已更改过的输出电压值。缺省值是230VAC,此时会显示当前输出电压是220VAC。


重复执行以上3、4、5步骤,输出电压可设置为220VAC、230VAC、240VAC、225VAC。设置好输出电压,直接退出超级终端即可,输出电压已调整为设置值。


方法二:


1) 按回车键,屏幕上会显示UPS信息及Control And Configuration Console。


2) 从键盘上输入“1”,选择UPS settings。


3) 屏幕上会出现菜单,其中第1项是Output voltage:230VAC,表示缺省输出电压是230VAC。


4) 从键盘上输入“1”选择Output Voltage,屏幕上会显示:


1.     230VAC
2.     240VAC
3.     220VAC
4.     225VAC


5) 确定需要设置的电压值,从键盘上输入相对应的数字,如要设置输出电压是220VAC,即从键盘上输入数字“3”即可。


6)从键盘上输入大写的“YES”,注意敲键时请一个字母一个字母键入,按回车键,输出电压即调整为设置值。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。